请教各位:
我在调试时,不小心PVDD的24V与GND碰了一下,再启动后8332就不能控制电机了,一点反应也没有(程序在另一块同样板子上验证过没有问题),短接的时候电机没有开始转动,内部的6个管子应该都是断开的。如果真是管子烧了,是什么原因呢?还是说别的故障?
不一定是管子坏了。
有可能是VDD和GVDD部分的被烧坏。你可以从datasheet的absolute maximum ratings表里看到,VDD和GVDD对GND的最大范围-0.3~~~13.2V,你相当于加了个反向大电压。
用万用表对比量下好片子和坏片子各个脚对地的电阻有无变化。 VREG管脚的3.3V正常吗?
那你可以量一下PVDD引脚对地阻抗,如果很小的话说明对地短路,片子很有可能烧掉了。
谢谢回复!
现在我量了下VDD和GVDD都是12V,VREG是1.9V,我想问一下:
1.PVDD到GND瞬间短接为什么会导致芯片异常?
2.为什么PVDD和GND短接,“相当于加了个反向大电压”?
谢谢回复!
我量了下PVDD到GND之间电阻大概24KΩ,看起来没烧,还有什么可能?
没短接之前电机能正常运转的吗?有没有重新reset下?看下上电瞬间reset时序是否正常?
之前是能正常用的,短接后reset也不行,上电时序我没有量,但我是用两个电源分开供电的,先给24v,12v 5v同时给,所以上电时序应该没问题。
那用万用表量下PVDD的引脚24V正常吗?或者测量下给PVDD供电的24V的带载能力是否受到影响,导致DRV8332的输出电流不足以将马达带动起来