TI专家好,
模拟开关CD74HC405X的手册里有这么几个参数,用红色框标记位置,但是含义不理解,请帮忙解释一下,谢谢!
这几个电流是这么定义的:
Iik------This is the maximum current that can flow safely into an input terminal of the device at voltages above or below the normal operating range.
Iok------This is the maximum current that can flow safely into an output terminal of the device at voltages above or below the normal operating range.
Kailyn,
您好!那IC在正常工作电压范围内的输入,输出端口电流值是不是在Iik与Iok之间呢?
谢谢!
可以这么理解,都是指的流经输入输出的最大电流,另外,有些逻辑芯片输入输出端内部没有集成保护二极管的话,datasheet中应该还有一个Continuous Output Current 指的是在正常工作电压下最大输出电流的大小。