关于drv8332过电流的问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8332

最近在选BLDC的器件,发现了TI的DRV8332,看datasheet,它的RMS Output Current (A)是8A,我想知道这个电流能否再高些?比如说我在drv8332的上面贴散热片,在布PCB时8332的功率部分的线全部开窗处理,能否将这个电流提高?还是说8332的内部耐流就只有datasheet说的参数?

  • 您好!

    DRV8332在正常使用时就需要贴散热片(datasheet上有相应的说明),且由于其内部集成了MOSFET,在大电流时,温度会上升的非常快。根据datasheet的说明,DRV8332输出引脚的最大输出能力是8A,峰值为15A,过流保护的门限是可编程的,根据应用的不同,在6.3A--13.2A之间。

    这个spec是DRV8332可以保证的工作范围,超出这个范围之外的应用有可能会带来某些问题。

    Best regards,

    Axel

  • 这是给出的安全值,是经过测试的。如果输出电流超出这个值可能会带来一些不可预估的损坏,因此请严格按照datasheet 给出的参数进行设计。

  • DRV8332的最大输出能力为8A,其内部有瞬间过流保护(OCP)电路, OCP是指在故障状态下,比如输出线圈对自己,对VM或对地短路时,桥路输出电流达到芯片OCP值 (DRV8332的Iocp=9.7A)时,在nFAULT端输出低,报警出错,当重新上电或故障消除之后恢复正常工作。