Other Parts Discussed in Thread: TX810
TX810使用+-5v双电源供电。请问是否可以用单电源+5V供电,如果可以,电路设计就可以简单好多。
不建议单电源供电,TX810典型的+-5V供电。
不建议的意思是绝对不可以,还是也可以。
另外,TX810对信号电压没有放大作用,对信号电流有没有放大作用?也就是信号通过TX810后,功率有没有增大,以便有足够的能量让LNA检测到?
小的信号电压,小的信号电流 -> TX810 -> 小的信号电压,大的信号电流
谢谢
你好,这里的不建议的意思是不可以,不能使用单电源供电
您好,那么,如我之前所说,TX810有没有对信号电流的放大作用。