上面是我用PWM波控制电机,上面的图是drv8301上面的运放输出的波形,下面是与之对应的mos输入的PWM波,可以明显的看出来是PWM的沿导致的干扰,请问一下如何滤除那个尖峰干扰呢?
楼主你好!
1、这有可能是测量问题。楼主的示波器探头的地线是否是接在被测信号点,最近的地上?如果不是,请试试重新测量;
2、对于尖峰干扰,频率成分比信号的成分高,可以用小电容滤除掉;以不对原信号造成失真为依据;
您好!
对于由于PWM边沿,即MOS管导通或者关断引发的尖峰干扰,一般在采样的过程中插入blanking time,忽略在这个时间段内的采样值,在这段时间之后开始记录采样值进行计算,从而规避这段时间内的尖峰干扰。Blanking time的取值可以根据实际应用的情况而定。
Best regards,
Axel