关于BLDC的电机电流环所用的电流采样



请问一下TI的工程师,BLDC的电机电流环的电流指的是什么?是指的是每两相通电后,流过的电流分别为Ia,Ib,Ic均恒定么,还是什么经过变换后的iq,id恒定。

还有电流采样,是否是在这次换向到下次换向采集这段期间的电流,然后把采样的值取平均得到Ia(或者Ib,Ic)还是在其他时间采样?采样的期间有没有什么特定的时候。还有FOC是只适用用于PSMS么,还是BLDC也可以用,那BLDC用的话,还需要框图里面的那个SVPWM发生器么?

还有就是这个SVPWM产生的PWM是不是包含了换向

  • Hi Rong

    1. 电流环通常特指矢量控制算法(FOC)中,最内环对电机电流的控制(其之上通常还有速度环和位置环),其中包括三相电流的直角坐标变换,转子随动直角坐标系旋转,最终得到iq 和id,其中iq 代表产生转矩的分量,id代表产生励磁或弱磁的分量,通常通过pid控制id=0, 即实现了矢量控制和电机驱动力矩的最优化。控制之后的iq和id再反变换到三相电流上成为时刻在变化的相互差120度的正弦电流,也就是相电流并不是恒定的。

    2. 电流采样最终是要得到准确的瞬时相电流值,至少采两相。需要考虑合适的滤波和采样周期,一般采样频率较高。BLDC如果是反电动势接近正弦的话也可以采用和PMSM同样的FOC控制,仅仅是控制精度将受到电机本身磁场形状的影响。如果是反电动势为纯梯形(几乎很少的BLDC电机是这种情况)的BLDC,FOC或者正弦电流驱动是不能得到最优效果的。

    3. 可以这么说。

    Thanks.

    Wilson Zuo

    MDBU Motor Application Team

     

  • Hi, Rong,

    基于Wilson的回答的基础上,我再补充一下关于电流采样及其时机的说明。

    在FOC算法中,由于三相一直在驱动,因而不存在换向的概念,Ia Ib (或Ic)都是在PWM波驱动过程中采样,在PWM为高电平的中点时刻采样,得到的瞬时值代入电流环进行计算。

    Best regards,

    Axel

  • 楼主看这个吧,建议到C2000的论坛提问电机控制相关的问题。

    http://focus.ti.com/download/trng/docs/c2000/TI_MotorControlCompendium_2010.pdf

    看完再提问。

  •   你好,按照你的意思,,PWM高电平中点时刻采样电流,怎么设置呢?

    下面是不是对的.

    //AD启动信号设定
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTRD_CMPA; // ET_CTR_ZERO; // 选择CTR=Zero 事件作为触发AD转换信号
    EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = ET_1ST;
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1; //使能该信号产生// Enable SOC on A group

    这个AD触发有几个选择,都是什么意思,

    // ETSEL (Event Trigger Select)
    //=============================
    #define ET_CTR_ZERO 0x1
    #define ET_CTR_PRD 0x2
    #define ET_CTRU_CMPA 0x4
    #define ET_CTRD_CMPA 0x5
    #define ET_CTRU_CMPB 0x6
    #define ET_CTRD_CMPB 0x7