Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TPS2044B, TPS2044
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TPS2044B, TPS2044
我看你将休眠引脚SUSPEND拉高了,SUSPEND是输出引脚,高低电平决定了TUSB2036是处于休眠状态还是正常工作状态,上电工作后你检查下此引脚的输出情况,另外,过流保护引脚OVRCUR建议上拉15Kohm到3.3V,你采用的上拉电阻是4.7kohm。
谢谢回复,针对你提到的。
1.SUSPEND引脚不是拉高,是接了一个LED指示TUSB2036的工作状态的,上电工作后是低电平。
2.OVRCUR引脚接到了TPS2044B的OC引脚上,该OC引脚是OD模式,因此上拉是针对OD门的,15K和4.7K应该没有什么区别。
请问:
1.TUSB2036如果正常工作,PWRON,OVRCUR和SUSPEN应该是什么状态?
2.该芯片是否需要相关的软件驱动?
3.为什么在OVRCUR是高电平,SUSPEND是低电平这样的状态下,PWRON却一直是高电平呢?
1. 正常工作时,SUSPEND为low, OVRCUR过流保护低有效,TUSB2036正常工作时,为高,PWRON为power on/off
的控制引脚,也是低有效,正常工作时也应该是低。
2. 不需要相关的软件驱动。
3. ovrcur为高,suspend为低,PWRON为高是不正常的,建议你将Vcc,reset,OVRCUR,PWRON以及SUSPEND的时序量一下,看等power完全上电,reset由低变高之后,PWRON是不是一直还是高的状态。
谢谢你的回复。
如果不需要驱动的话,那么就应该还是硬件的问题。
根据你提示的第三条,我都重新测试了一遍,发现上电和复位都是正常的,因为目前方案中采用的是一个RC复位电路,所以3.3V上电完成后reset是有由低到高的变化的,当reset拉高后测的PWRON一直是高电平。
请问:
1.这个地方的RC有没有一个推荐值,目前方案中采用的是100K和0.1uF,是否可能因为复位的低电平时间不符合要求造成复位没有正常完成?
2.目前不正常状态下,suspend也指示是normal工作模式,即电平拉低。如果没有复位正常,是否suspend的时序上会有表现?或者怎么判断其是否正常复位完成进入正常工作状态了?