DRV8301的datasheet中给出的参考电路中将DRV8301的PVDD1 PVDD2与MOSFET的源级接在了一起为PVDD网络。由于PVDD引脚最高电压不可以超过60V而我的实际情况是MOSFET工作电压为110V。显然DRV8301无法承受这么高的电压,如果将PVDD1和PVDD2接12V电压,MOSFET的漏极接110V电压,三者共地,DRV8301是否可以正常工作。
抱歉!来晚了。
您所说的这个这个方法并不可行,可能会引起MOSFET动作不正常。
DRV8301不建议用于比其Datasheet所标称电压高的应用。
Best regards
Axel
电机驱动电流的大小由DRV8301外部的MOSFET决定。母线电压,DRV8301最多支持到60V。因此,不适合高压大功率的应用。
你好,这颗芯片不能用于高压场合,如果需要高压,可以考虑使用普通mosfet驱动器,如ucc27322,但是驱动隔离输出和芯片隔离供电会麻烦些,谢谢。