Other Parts Discussed in Thread: MM5453
一块VFD显示屏驱动电路板上用的驱动芯片是NE594,因为显示屏破了没有配件可更换,现在想用LED代替,看了一下ULN2800系列的资料,它是反相驱动的不能用。用三极管驱动要焊20来个三极管,还要焊周边的电阻,太麻烦了,请问有没有可以代替这个驱动的芯片?附NE594手册。
没有
电阻可以用排阻啊
你30V太高了,电压低的话,电流20mA以内,可以考虑74HC245
你好,你LED连接和驱动方式是怎么样?确定下来之后,才能比较准确推荐驱动芯片
TI倒是有几款LCD driver,像MM5453,但最大电压为10V,.
这块VFD屏与8段LED数码管一样用的动态扫描驱动,只是它有11段8位,现在我准备用两片244驱动段信号,8个9014驱动位信号,NE594输出的30V电压用二极管钳位到5V后供244使用。谢谢大家的解答!
恩,这是LED动态扫描的典型驱动方式,只是电源供电这块要注意处理,如果没有处理好(稳压二极管故障),后面的这些芯片存在被毁坏的风险。
嗯,是的,二极管如果击穿就麻烦了,所以,我准备在前面加限流电阻。
最好是采用DC-DC的电源芯片来进行电压的转换。这个电源的稳定性和安全性是很重要的。