Other Parts Discussed in Thread: THS4521, LMH6654
我有一个项目,需要一个差分信号(差模信号),请问TI有没有一款芯片,可以输入一路模拟信号,然后产生一个差分信号
请问模拟信号的频率大约是多少?幅度是多少?要求输出的差分信号是模拟还是数字的?是什么的电平格式?
输出的差分信号是模拟信号,幅度不超过3V,频率越大越好,谢谢!
可以使用THS4521,datasheet上有单端转差分应用电路
452是个好的选择。频率再高的话看看LMH6654.最简单的方法是用变压器进行单端变差分
世界上有个东西叫做:巴伦,欢迎使用Google搜索之。