我现在做的一个项目,需要对pF级的电容进行测量,容值范围在5-30pF,我想咨询一下有没有人做过这种针对微小电容的测量。采用什么方案比较好或者有没有专用的电容测量芯片?
你好,看到过通过振荡电路,即根据不同的容值 振荡出不同频率的原理进行微小电容测量的。你可以搜着看下。
我之前也看到过一种用555电路构成振荡电路,通过测量频率来得到电容值,但是电容这么小很容易受到寄生电容等因素影响,精度不高
楼主,你的考虑是合理的,振荡电路中寄生电容对其影响是不能忽视的。
从百度文库上看到一篇文章讲到,通过恒流源对两个电容同时进行相同时长充电(其中一个是待测电容),对其两个电容的充电电压的差值进行放大输出到AD(过后进行充分放电)。采样多次,取其均值,得到的结果很大程度上避免了的寄生电容的影响(差分放大输出)。不过对于器件的选择会比较讲究。