LDC1000

专家您好:

LDC1000评估板上后面的那个单片机是做什么用的?还有上面ADC转换的数值怎么看,能否在软件上直接显示呢?如果我们用这个转换器与MSP430系列单片机相连后,在LED显示板上的数值是什么值,假如我们要测位移的话,这个值是不是要经过转换才能用?如果是,那么要怎么转换?谢谢。。。

  • 评估板上的单片机,主要是与LDC1000通信,读取转换的数据。同时把数据通过USB传给上位机。。。

    LDC1000内置有A/D转换,可以直接选择测L、或者R,输出数字量。

  • 您好,芯片输出的是电感电容网络的电感值和阻抗值,然后在软件上显示,这两个值需要转换才能变成位移值,具体需要根据您的系统来设计,系统建立起来后需要测量一系列值,然后进行一定的拟合运算和标定,最后显示出位移值,所有的传感器都需要这样一个过程的。