Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
DRV8301能够驱动IGBT么?
这边有一个450nc栅极电荷的MOSFET,大电流,驱动频率为40KHZ,这个驱动能力是否可以达到,请教一下TI,驱动能力的计算方法。
一般可以根据I=Q/T计算
看了DRV8301确实挺方便,还带采样运放,请问可以驱动IGBT不?
要看功率管的驱动电流在不在DRV8301的输出范围啊
你好!
对于这样一个MOSFET,它需要的电流可以计算出来是I=(U*C)*f,这里U=10V, I=180 mA。
DRV8301的平均驱动电流能力最大30mA。
因此,使用DRV8301的话需要降低驱动频率。
Axel
Axel Gao:
非常感谢,一语点醒……