1.DDC232的input channel 的电流值相差较大时,会有串扰产生,PCB布线时有什么具体方法减少串扰吗?
2.PCB布线时 QGND应如何对待
减少串扰主要可以通过增加信号线间距,减少信号线与信号回路间距,通过增加匹配电阻减小信号反射这几种方式。
具体讲来就是:3w是平行走线两条线中点的间距大于3倍线宽,20H规则:由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰。称为边沿效应。办法是将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。
总之,记住
1:短线
2:簿板
3:少平行线
取决于AGND是否干净。若AGND足够干净,直接连接没有问题,否则,不要直连,而应将其连至比较干净的模拟地上。