DVI转TTL/LVDS,关于分辨率的处理方式,除了烧录EDID,能否用其他方式实现,比如FPGA?
DVI转TTL/LVDS,关于分辨率的处理方式,除了烧录EDID,能否用其他方式实现,比如FPGA?
DVI receiver比如TFP401就能实现DVi转TTL的要求啊,DVI转RGB,RGB是TTL电平的。
关于DVI转LVDS,需要用两个器件来实现了,首先DVI recevier,像TFP401/501,输入DVI,输出RGB ,然后再通过LVDStransmitter,比如SN75LVDS83B,输入RGB,输出LVDS,从而实现DVI-RGB-LVDS的要求。
你提到的分辨率的处理方式,能否具体描述下你的应用?
感谢您的回复。
我是IVO的,想做一块能连PC的FPGA板子,用来点不同尺寸不同分辨率的面板。在设置面板分辨率以及前后廊的的时间时,都是通过烧录EDID的方式。我想请教下是否可以通过其他的方式来设置分辨率以及前后廊。
感谢您的回复。
我是IVO的,想做一块能连PC的FPGA板子,用来点不同尺寸不同分辨率的面板。在设置面板分辨率以及前后廊的的时间时,都是通过烧录EDID的方式。我想请教下是否可以通过其他的方式来设置分辨率以及前后廊。
不好意思,对于其他方式设置分辨率和你提到的前后阔没有经验,不知其他工程师是否有类似经验可在这里分享一下。