关于DRV8332数据手册中的后端运放处理的问题!

在数据手册的P22,figure  13 中,电流采样电路经过运放后再接到AD的采样输入端,有两个问题不清楚,1.DRV8332原理图中电阻采样的两端的电压应该始终是正的,采样电阻一端接到GND,那么就可以用简单的电流检测电路加滤波就可以作为AD的输入采样电压,为何看手册中的原理那么麻烦?2.在DRV8432中的采样电路就是需要把采样电阻串联到电机输出回路中,这样它采集到的电压就是有正负的,和DRV8332的采样电路后端设计就不同了,可以用相同的处理方式来解决采样电路的问题吗?比如只检测到GND_A的电流接可以了。谢谢!

  • 一般采样电阻值都非常小,可以视为一个低阻抗的源。ADC都是有输入阻抗的,并且输入阻抗值远不如运放大。因此,一般要使用一个运放作为buffer。

    关于应用请参考EVM板原理图。