Other Parts Discussed in Thread: LM5117
仿真一个555电路,运行示波器,总是出现未发现操作点错误,究竟是为什么?
你好,是否是在瞬间分析的时候出现的下面提示:
通过点击帮助,可以看到:
解决办法:瞬时分析--》选择零初始值,如:
这样问题应该就能够得到解决。
试试这个:
你好,打扰一下,帮我看看我的这个电路(LM5117 START-UP RESPONSE)错在哪里啦,也出现了这种情况……
谢谢啦。
如果TINA仿真不了,可以尝试一下我们的webench,进到LM5117的官网主页,就可以进入webench。
你好,下载了怎么用啊
ming jia1 说: 你好,打扰一下,帮我看看我的这个电路(LM5117 START-UP RESPONSE)错在哪里啦,也出现了这种情况…… 谢谢啦。
我也遇到了同样的情况!TSC文件我放在附件了,帮忙看看是什么问题
解决的方法一样啊,选择“零初始值”就没问题了。
你的这个仿真应该是没有问题的:
上面说的改成零初始值只是针对振荡电路而言,点击help会提示你去修改里面的仿真参数,
比如DC_max,迭代计算值等。
设置位置: