关于TI BLDC Driver 芯片中各种保护的情况

Other Parts Discussed in Thread: DRV8313

如题,TI  BLDC Driver 芯片中会提及各种保护功能,请问什么应用情况下会导致芯片启动过流保护功能?

  • 亲,你问的是哪款驱动?

  • 设计得当的情况下,系统输出过流,芯片就会自动保护了

  • 你好,

    简单来说,当BLDC线圈电流过大时,芯片会启动过流保护功能。过流保护功能,总的来说又分为CBC(circle by circle)和 one shot 两种模式,具体要看应用。

    那什么情况会导致BLDC线圈电流过大? 马达启动,堵转,低速,只要当马达速度过低,Back EMF不够大的时候,都会导致马达线圈电流过大,从而使得芯片启动过流保护功能。

    Axel

  • 开关电源进入过流保护状态的条件是电源的输出电流要超过设定的某个门限值,通常在设计电源的电流检测电路时会把满载工作时的输出电流采样值设置为该设定门限值的80%,以满足在输出电流超过额定负载的120%时,电源就可以进入过流保护状态,同时避免因为输出电流超过额定值而使电源损坏。 
    然而,这样的电流检测设计也引入一个问题,就是在电源满载启动时,由于电流信号本身就处于约80%的电流门限值,那么在输出端接大电容时,大电容的低阻抗导致电源不得不提供超过额定电流120%的电流来给输出端所接的大电容充电,这样就导致开关电源在输出端外接大电容满载启动时,由于检测到的电流信号超过了电流门限值而进入到过流保护状态。

  • jinlong zheng 说:

    如题,TI  BLDC Driver 芯片中会提及各种保护功能,请问什么应用情况下会导致芯片启动过流保护功能?

     

    过流保护功能当然是输出电流过大时候,启用过流保护的。

    输出电流过大,有可能是输出短路?马达启动瞬间?马达负载过大?马达卡顿?等等……

  • 开关电源进入过流保护状态的条件是电源的输出电流要超过设定的某个门限值,通常在设计电源的电流检测电路时会把满载工作时的输出电流采样值设置为该设定门限值的80%,以满足在输出电流超过额定负载的120%时,电源就可以进入过流保护状态,同时避免因为输出电流超过额定值而使电源损坏。 
    然而,这样的电流检测设计也引入一个问题,就是在电源满载启动时,由于电流信号本身就处于约80%的电流门限值,那么在输出端接大电容时,大电容的低阻抗导致电源不得不提供超过额定电流120%的电流来给输出端所接的大电容充电,这样就导致开关电源在输出端外接大电容满载启动时,由于检测到的电流信号超过了电流门限值而进入到过流保护状态。