我按照XTR105UA的datasheet上FIGURE 3(datasheet 第10页) 给的应用电路完全一样的设计,测量第11脚VREG的电压不是5.1V,和电源电压一样(我的供电电源电压是24V).请工程师指点一下,这是为什么?谢谢!
从 P6 的图看, 其输出能力很弱的, 需要特别注意哦
先不上电看一下两个点是否短接,排除一下焊接和芯片损坏的可能
看起来像是Vreg和供电电压短路啊,有没有尝试换块新的验证下。
谢谢工程师们的热心帮助,问题已经解决,是我测量的参考点没有选对,资料上给的电压是相对于第6脚IRET测量的,我选错了,我选择了第7脚。
测量的参考点没有选对,资料上给的电压是相对于第6脚IRET测量。。经验告诉我们,多看芯片手册是对的。。
第6脚是IRET,第7脚是Io,Vreg是11脚。用万用表测量6和11脚之间的电压。