查找了一阵,不是很熟悉如何选择多路解复用器,一些基本参数就是:
1、双相方波作为1路输入,8路作为输出, 电压正负供电15V
2、通道不一定8路,1-to-4/ 1-to-8都可以
3、Ron尽可能小
了解的不够深入,有什么问题敬请指教!感激
多路复用器貌似没有双电源供电的,即不能通过双相信号
有个CD4051,你可以看一下,可以转换正负信号,但是+/-15V供电有点超出范围
你好!
如果CD4000系列的产品不能满足需要的话,我们没有其他multiplexer产品能够支持更高的电压范围。
Axel
CD4051,可以转换正负信号,但是+/-15V供电,楼主可以外加一个电路控制输出电压就可以完美解决了。。
所谓的“多路解复用器”其实就是数据选择器,
74HC153为双4选1数据选择器,可以外加或门,连接成一个8选1的数据选择器。