DRV8814可以用来驱动VCM(音圈电机)吗?

Other Parts Discussed in Thread: DRV8814, MSP430F1612, DRV8840

   公司之前有做过一个方案用MSP430F1612+DRV8814来控制步进电机,现在有一款VCM需要控制,请问也能用MSP430F1612+DRV8814来实现吗?本人刚接触,不是很懂。谢谢!!

  • 您好,

    能否告知具体应用?

    VCM的基本参数,最高电压,最大电流?

    一般来说,VCM是用PWM方式来控制通过线圈的电流,从而控制电机的力矩或行程。

    只要电压和电流范围合适,DRV8814是可以的。

  • hi Wilson,

          谢谢您这么快速的回复。我们主要是用来控制VCM往复振动,频率100Hz以下。VCM最高电压13V,最大电流4A。谢谢!

  • hi Wilson,

          谢谢您这么快速的回复。我们主要是用来控制VCM往复振动,频率100Hz以下。VCM能承受的最高电压13V,最大电流4A。谢谢!

  • hi Wilson,

          谢谢您这么快速的回复。我们主要是用来控制VCM往复振动,频率100Hz以下。VCM能承受的最高电压13V,最大电流4A。谢谢!

  • Hi Kuang

    只是往复运动的话,控制比较简单,甚至不需做PWM,只用按照往复运动的频率来控制phase的电流方向就可以了,其核心只要用一个MCU的引脚来控制xPHASE就可以了。

    当然DRV8814的最大电流只有2.5A,如果用它来控制这个VCM,需要将最大电流限制在2.5A以下,这样可能会存在振幅不够的问题。可以采用DRV8840,电流更大一些,到5A。也正好只有一个H桥,如果你只要控制一个VCM就最合适了。

    100Hz以下的应用,decay引脚可以随意,推荐用slow decay减小芯片的热耗。

  • Hi Wilson,

         多谢您的回复。我们需要的振幅很小,1MM以内,力度也很小。还有两个疑问:1,DRV8814最大电流2.5A是指在24V的情况下,我们现在系统是12V,请问电流会减小吗,减小到多少呢?2,如果电流足够,可否输出同时并联几个马达一起驱动?多谢!!

  • 电流大小与电机特性和驱动方式有关。2.5A只是IC的额定值,不超即可。

  • 按道理是可以的,只有不超出DRV8814的一些额定参数就行

  • 只是往复运动的话,不需做PWM,只用按照往复运动的频率来控制phase的电流方向就可以了,其核心只要用一个MCU的引脚来控制xPHASE就可以了。

  • kuang 说:

    Hi Wilson,

         多谢您的回复。我们需要的振幅很小,1MM以内,力度也很小。还有两个疑问:1,DRV8814最大电流2.5A是指在24V的情况下,我们现在系统是12V,请问电流会减小吗,减小到多少呢?2,如果电流足够,可否输出同时并联几个马达一起驱动?多谢!!

    1:电流不会减小的,这里的电流是指最大电流。

    2:可以并联,但是非常不建议这样做。马达的并联同线性稳压器并联一样,容易引起损耗和发热。

  • 了解,谢谢!我还想问下,DRV8814可以输出正弦波去驱动VCM吗?谢谢!