DRV8332能否输出正弦波

Other Parts Discussed in Thread: DRV8332

我现在想用DRV8332来驱动直流无刷三相电机,但是我发现手册部分介绍驱动输出说只有梯形波,而我想要正弦波,不知道能输出不?有输出的示例代码吗?或是波形图,谢谢!

  • 没问题,这是个驱动,给啥信号就出啥波形。

  • 它可以输出高度不变,宽度随正弦规律变化的脉冲序列,根据脉冲响应不变原理,可以等效成正弦波啊。也就是楼上说的,给什么驱动信号,就能输出什么波形。驱动信号占空比随正弦规律变化,输出就可以看成是正弦波。

  • 么问题的,在输入端采用正弦波与三角波比较生成等幅不等宽的脉冲序列输入DRV8332去控制电机,就相当于在电机上作用了正弦波。

  • 亲;问题解决了吗?还有啥问题。

  • deguang chen 说:

    我现在想用DRV8332来驱动直流无刷三相电机,但是我发现手册部分介绍驱动输出说只有梯形波,而我想要正弦波,不知道能输出不?有输出的示例代码吗?或是波形图,谢谢!

    如果驱动输出只有PWM,你可以使用SPWM输入,也就是只能空比不同的信号,可以模拟正弦波输入。

    SPWM如下图所示:

  • 输出只有PWM波,如果输出SPWM波形的话,三相电机的三相的驱动是不是就可以独立了,还需要有固定的相位差吗?第一次接触三相电机,有点困惑。我们没有霍尔传感器,只有位置编码器,驱动选择的是DRV8332,若果想达到很好的控制,DRV8332的输入控制波形用SPWM就可以吗?三相之间有什么关系?谢谢!

  • 输出端是半桥结构,没有负载的情况下,输出的只能是高低电平;加三相电机后也只能是相电流是阶梯波比较接近正弦而已,注意这是电流信号,但不是电压信号。如果不加负载电机的话,是可以在输入端加SPWM波形并且输出端加一路RC滤波电驴产生正弦波的电压信号,但是这样的输出阻抗不会很大,RC嘛。楼上说加什么信号输出什么信号,这不对吧,功率开关器件,不是AD 和 DA。