请问有木有 关于PMSM 或 BLDC 或 ACIM发电的例程?
亲是想做发电还是再生制动?
亲,发电,和再生制动不是一回事么?
亲,从矢量控制讲没区别,可主回路区别大了。
所有电机都能将机械能转成电能,再生制动就是这个发电过程,即交直发电。
如果是发电系统,是外动力拖动电机,电机发电机械能馈到直流母线,用另一桥定频定幅值发交流电。
亲,究竟是啥应用?
亲,我是想用到电动自行车滑行时的 再生制动,不是一直做发电系统。
亲;这是电机驱动中的典型工作模式,在TI的DSP电机调速例程里就有。它用实部分量控制有功功率,正为驱动;负为再生制动。
亲;对于客户;这个功能只是嵌在里面的一个设置段,没有特别介绍。建议就近找一下TI电机驱动工程师支持一下。
例程是哪个? 介绍一下,我找来看看。
亲;这是链接,BLDC、PM都有。
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/apps/motor/brushless_dc/overview.page
这些代码都看过,都是正转、反转,也没有说发电的内容。
只要设定转速降落速度高于自然降速率就会再生制动。这是Q轴量决定的。
XP,能否指导一下具体的实验方法,任意一个BLDC实例都可以。
亲,用两台电动自行车电机,轴链(最好软轴链接)做测试台。注:电机必须安全坚固的固定在一个平台上,如果没有轴链器,也可以用靠轮的方式耦合。
两台分别用控制板拖动,只要设定值一台略快,就会成电动机;另一台就成发电机了。注:由于发电机会泵起电压,建议两电机用一台电瓶拖动。
亲,你的意思是说在程序中不用改动任何变量,只要实际转速比目标转速大,就会发电?
亲;关于程序,需要与TI工程师确认一下。
亲,我发帖子,就是想找高手请教一下。