我选的DRV8801和DRV8816,在恒流源电路调试中,出现问题。调节过程中,VBB引脚电压低于一定门限值(6.5V左右),就会触发报警,nFAULT引脚拉低,导致输出关掉。这种现象,是我不希望的。
有没有什么办法或者有没有其它的H桥驱动芯片可以选?
这个是芯片的UVLO保护功能, 芯片一定是需要保证就工作范围的。外围电路中一定要在VBB引脚和GND之间加上Bulk电容,最好是一大一小(陶瓷)的组合,比如0.1uf+100uF,有了这个电容才不至于在负载变化是影响到芯片VBB引脚的local voltage。这对于马达驱动芯片至关重要。
如果你的电源电压本身就可能低于芯片的工作电压范围,那就必须选择更宽电压范围的芯片了,DRV8837,39,32,,36,33,35等系列是低电压驱动芯片。