急!急!急!LM311比较器正负5伏供电,为什么比不出峰值为5V的正弦信号呢??LM311构成单限比较器,门限电平可调0—5伏,输入峰值为5伏正弦信号,当门限调到4.3伏左右,输出的高电平不再变化,就是说高出正弦信号4.3伏之后,再调节门限电平已经比不出高出4.3伏以上的电压了,这是怎么回事呢,急求答案!!!谢谢,有什么方案可以解决这个问题的
亲;超过输入门限了。建议用电阻衰减一下。
你好,如果LM311比较器工作在+-5V下,其输入电压范围为VCC−+0.5~ VCC+−1.5(见手册第4页)。
在你这个应用中,即便你提高一端的门限值超过VCC+−1.5,对于比较器来说,其门限有效值仍旧为VCC+−1.5左右。
为了使你的输入信号是处在既定的输入电压范围内,可以考虑:
1.提高比较器工作电压,把比较器的输入电压范围加宽;
2.从输入信号幅度入手,衰减到比较器的输入电压范围内。