关于光伏逆变器的接地问题的探讨

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

光伏逆变器采用DSP进行控制,功率地和数字处理器的信号地之间需要隔离吗?之所以提出这个问题是因为,通常的认识是需要隔离的,可能隔离后信号部分的抗干扰能力更强,强电和弱电部分要分开。但是我看到TI的TMS320F28069的光伏案例中,这个是没有隔离的。不知是基于什么考虑啊,这样难道也可以吗?而且我做实验的时候,将地进行隔离后,用JATG进行在线仿真时,控制电路先工作主电路再上电,这样在主电路上电的瞬间仍然会导致控制电路的JATG连接中断,不知道这是为什么?请给出一个主电路上电,不会导致器件连接中断的办法!

  • 亲;光伏逆变中;冷地和热地都是可以的。方案由需要而定。

    亲;对于热地系统,仿真时必须用隔离通讯或蓝牙通讯,否则会烧仿真器和计算机。现在只是中断;亲简直太幸运了。

  • 直流母线的地线和处理器等信号调理电路的地线如果直接接在一起,不会相互产生干扰吗?这样不是会导致测量部分比较大的干扰吗?而且通常不是要求强弱电分开吗,这样直接相接,不会影响整个系统运行吗?我做实验的时候,处理器的地和主功率地是隔开的,通过ISO7240传递PWM信号的,这样有问题吗?

  • 亲;单点连接不会有差模干扰。共模噪音一般频率很高,简单的软/硬件就可以很好的滤波。由于信号都是直接连接,可靠不少。中小功率逆变器多是这么做的。

    亲;至于实验是隔离开来工作,也没啥问题。大功率系统多是这个方案,只管做就是了。