有关于DRV8842驱动电机的问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8842

在使用DRV8842驱动电机时遇到如下问题:

  1、使用DRV8842两个输出OUTA 与OUTB同时驱动两个DC直流电机,电机另一端接地

 2、外部没接续流二极管

 3、之前做过类似应用能够正常使用

 4、IN0-IN3接 V3P3 ,IN4接地

5、ISEN 接地

问题:

1、请问直接驱动两个电机是否可行?

2、在应用中发现DRV8842电压输出始终为零,且不可调,是否可以认定为芯片损坏?

3、如果是芯片损坏,请问最可能的原因是什么?(电机驱动电压为24V,控制端高电平为5V,排除静电因素)

时间紧迫,望各路大神不吝指点,谢谢!!!!!

  • 这样接不推荐,但是应该可以工作,请检查:

    1. 确定芯片是否保护,看看nFAULT有没有输出,需要上拉。确保电机的启动电流小于芯片的OCP保护点(24V/线圈电阻)。这种接法完全只利用了上管做为开关,开通时不会有电流流过低边采样电阻,芯片的恒流功能不能起做用。

    2. 电流设定引脚是否正常设置。

    3. 检查芯片的VCP引脚是否为VM+10V左右。

    4. 芯片是否正确使能。nSLEEP 拉高

  • 非常感谢您的建议!今天我会测试下nFAULT脚的状态。

    目前有个疑问,如果我的电流设定输出为 67%,即 I0-I3 接3.3V , I4接地,那么芯片的保护是触发在67%电流么?

    如果我的应用需要长时间输出2.5A电流那么芯片是否需要增加散热片?

    谢谢!

  • 保护和电流设定是两个不同的功能。

    OCP保护点只有一个,在芯片最大正常工作电流之上。

    电流设定值是由Ix, Vref, sense 电阻共同作用的一个恒流电流,可以使得电流维持在设定的档位。

    芯片需要做底部的热焊盘处理,需要和电路板的铜箔连接,并使用过孔将热量导到PCB的顶层和底层,同时在相应的层留出足够多的辐射状散热铜箔。铜箔接GND平面即可。请参靠TI官方EVM设计。这种散热方式的效率是远高于在芯片表面贴装散热片的。

  • 好的,那么我的散热是不存在问题的,目前只是要确定是否芯片保护就可以了,谢谢!

  • 另外的问题,按照我目前的应用情况来说,直接驱动两路DC直流马达,只要求调速,不要求换向的话。讲DRV8842更换为IGBT是否可行,如果可行,按照输出电流4A的情况是否有相应的型号可以推荐,谢谢!