在使用DRV8842驱动电机时遇到如下问题:
1、使用DRV8842两个输出OUTA 与OUTB同时驱动两个DC直流电机,电机另一端接地
2、外部没接续流二极管
3、之前做过类似应用能够正常使用
4、IN0-IN3接 V3P3 ,IN4接地
5、ISEN 接地
问题:
1、请问直接驱动两个电机是否可行?
2、在应用中发现DRV8842电压输出始终为零,且不可调,是否可以认定为芯片损坏?
3、如果是芯片损坏,请问最可能的原因是什么?(电机驱动电压为24V,控制端高电平为5V,排除静电因素)
时间紧迫,望各路大神不吝指点,谢谢!!!!!