Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
控制程序的过程是上电进行软件复位(硬件复位脚直接上拉到电源),然后进行各寄存器配置,然后进行连续采样
现象:在静电放电测试时当ADS1298的/DRDY脚没有低电平产生,看门狗超时复位单片机,复位后/DRDY脚有时仍不能产生低电平
想问一下软件复位和硬件复位的效果是一样的么?然后就是把reset脚和pdwn脚直接上拉到高电平这样设计有问题么?
通常软件复位是将内部的寄存器恢复到初始默认值,而硬件复位是将整个器件进行复位,比如上电瞬间,复位引脚reset有一个由低到高的变化过程。
关于你说的第二个问题,将reset和pdwn直接上拉为高电平,首先ADS1298的上电是有时序要求的,你可参考下ADS1298的datasheet Figure31的上电时序图,可以上电稳定之后还需要再等tPOR+tRST+18tCLK的时间才可以使用这款器件。
将PDWN引脚低有效,当为low时,器件进入shutdown状态,如果直接拉高,使得器件一直保持在正常工作状态。