关于IGBT门极驱动芯片ISO5500的使用

请问各位,有没有使用过IGBT门极驱动芯片ISO5500的,它能不能驱动1700V的IGBT呢?

  • 亲,IGBT是场控器件。即便100uA电流都是可以推开管子的。因此,仅单纯议论是否能驱动是个无意义的问题。

    亲,首先需要明确告知需要的IGBT栅电荷参数。没人知道你选的是哪款产品。其次;需要明确开关频率和母线电压范围及电流。再次,需要展示你的布局设计。最后,需要告诉我们,你祈望的损耗范围或可接受的损耗值。这样;我们就能帮你了。

  • 我用IGBT做变频器主电路,直流母线电压1000V,芯片手册上写此芯片可以驱动150A,VCE600V的IGBT,那我驱动1200A/1700V的IGBT(FF1200R17KE3)用这个芯片是否可以呢?输出电流可以通过外加三极管达到,那为什么这个芯片隔离电压6000V却只能驱动600V的IGBT呢?

  • 亲;推荐光耦或变压器驱动方案。不要超厂家推荐范围。

    亲;这个IC是电容耦合传递信号。虽然耐压达到6000V和+-50kV/uS的瞬态抑制力。但是这是静态测试,原则上和动态有一定区别。建议遵循原厂建议。

  • 稳定长期工作范围为Vce 600V,事实上1200V也可以使用,但是长期工作稳定性不能保证。当然若使用较高电压,DESAT二极管VRRM-max选型时要足够大。