我想用TLC5510采集0.01V到10V的信号,用MSP430单片机控制,我看了TLC5510的PDF,它的参考电压有很多种连接方法,我能不能直接给它提供3.3V的外部参考电压呢?还有,我看了PDF上面的典型电路,感觉都很复杂,请问一下只用它采集交流信号,外围电路怎么设计呢?如果有相关方面的电路图的话,可以发到我的邮箱:1158660293@qq.com
非常感谢!
你好!
你好,你可以参考下这个电路,Vref设置为3.3V即可,ANALOG IN 输入范围为0~3.3。可以根据应用调整输入缓冲电路参数。