ESD器件 TPDIE05U06 使用问题



选用了TPDIE05U06 作为板子的ESD防护器件

有在器件的输出管脚都有并联TPDIE05U06-0402

USB的输入部分采用安森美的EMI2121MT配合TPDIE05U06做ESD防护

实际在ESD测试过程中,直接6KESD接触放电,会导致MCU复位,去除外壳接地RC网络后,6K接触放电会导致

系统不工作,移除放电枪,恢复正常。

寻求问题原因,以及有没有什么更可靠的解决手段

华冲关于基于EMI2121MT和TPD1E05U06的USB ESD防护问题.pdf
  • 接触放电导致死机或者不稳定的原因是电荷瞬间积累导致瞬时产生大电流,以至于使器件损坏或者误动作。因此最根本的解决方法是:

    1.系统可靠地接地,低阻抗便于泄流

    2.电路板地线走线规范

    3.对于主要接口器件加TVS,三端滤波器等