焊了5块板子,4块湿度值都不对,温度值都正确,是什么原因?是焊接温度太高了吗?此芯片最高焊接温度是多少度?
焊接的最高温度不能超过260度。
回流焊温度并没有超过260℃,时间上面是否有要求?而且我发现湿度变化较慢,其它的品牌传感器只要对着吹口气湿度就能轻松上到100,而HDC1000只会缓慢上升,而且也没有到100,只有90多。不知道这种情况是否正常。
你的测试是在焊接后多久做的?HDC1000需要在焊接后等上一段时间!
焊接以后2天后测试的
PCB上是不是有阻焊剂?这个芯片的传感器是在芯片和PCB之间的位置。
你好,请教您一下,我这把模拟IIC读取HDC1000,怎么始终读出的数据都是FF FF FF FF,而且DRDYN引脚始终没有拉低过,这是什么原因呢?您调试过程中是如何配置HDC1000配置寄存器的呢?非常感谢!
你好,请问你知道如何配置HDC1000了吗?我这一直读不到温度和湿度,非常感谢