两片DRV8332的同相OUT输出端能否并联,求大神指导!

设计的无刷直流电机驱动板上有主备两份电路,目的是希望当主份电路断电时,可以切换到备份继续工作。所以板上使用了两片DRV8332,芯片的外围电路完全相同,输入端分别控制,只是将同相的OUT端连在一起后再驱动电机。现在的问题是,当主份DRV8332驱动电机工作时,备份的DRV8332芯片温度高的烫手,要知道此时这个芯片的VDD、GVDD、PVDD都是没有供电的,包括输入也是没有的。求大神指导下出现这种现象的原因,有没有解决的方法?还是设计上的这种接法不可以?

  • 可能有两个原因,

    1. 没有工作的DRV8332并不能保证内部MOSFETs是高阻状态。

    2. 电机的电感续流电流将会同时流过主份和备份的内部MOS体二极管,而且不能保证平均流过。

    如果2是发热主因,可以考虑在外边输出端加六颗大功率肖特基二极管做续流旁路。

    最好切换主份备份的时候,电机线也跟着切换,而不是并联。

  • 感谢Wilson的回答。

    曾经做过如下实验:

    1. 给不工作的备份DRV8332的VDD、GVDD供12V电,并将该芯片的3个RESET引脚通过下拉电阻置低,发热问题有较大改善,但仍然比工作的DRV8332温度要高。

    2. 给不工作的DRV8332的PVDD加上电,与1相比并没有不同。

    感觉你提到的两个原因都有,但MOSFETs占据了更大的因素,在目前的电路基础上有没有解决办法?你提到的电机线跟着切换,是什么意思?是主备的OUT通过开关来控制吗?

    另外,如果两个DRV8332的OUT端分别串联个电感再接到一起,与两者直连相比有什么附加的影响?

  • 我说的加切换是指输出端串入继电器开关或者合适的电子开关切换负载到不同的DRV8332上。

    实际上在并联输出的情况下,一个工作会导致另一个PVDD间接被供电(续流回冲到电源电容),如果输入又没有定义的话,芯片的管子有可能存在完全开通状态,一定是不行的。理论上你做了上述1的措施后,备用芯片上的功耗主要就是由于体二极管续流造成的。可以在1的基础上接上6个外部肖特基看看芯片是否仍然发烫。

    也可以通过测量备份芯片输出点的电流进出情况确定芯片功耗的来源。

    out端加电感可以起到并联时瞬态均流和防止OCP误保护问题。