如果直流无刷电机采用方波二二换相的方式,上桥臂是自举电路,60rpm的电机转速,自居电容如何计算?意味着上桥臂的自举电容有三分之一秒没有充电,这样会不会有很严重的问题?难道自举电容要取很大?
如果直流无刷电机采用方波二二换相的方式,上桥臂是自举电路,60rpm的电机转速,自居电容如何计算?意味着上桥臂的自举电容有三分之一秒没有充电,这样会不会有很严重的问题?难道自举电容要取很大?
如果是60rpm,则就是1秒一转,意味着有三分之一秒需要一直PWM而且没有充电,如果是20kHz,则有1/3/50us/2 + 1个周期需要充电,一次100nC,则总数约为1/3mC,如果10uf,那电压早就没有了。
如果下管导通,在一个周期内是会给自举电容充电的,一些正弦波驱动的应该是这样,上下管在一个周期互相导通,但是如果是方波驱动,下管有可能很长时间不导通,上管的自举电容就会最后一直放电到无电可放,驱动就没有效果了。
如果按您所说,为什么有的文献说直流无刷自举电路在电机慢速的时候需要一个电荷泵的电路来保证充电?这样不就是多此一举?还有一般电机驱动的书籍不会介绍自举电路如您所说的东东,不知有什么书籍或者文献来讲解这方面的事情,非常感谢您的回复!
还有一个事情就是直流无刷电机调速不光都是PWM的,按照一些文献,采用PWM-ON的方式转矩波动会小,就是说有时候上管是要一直开通的,如果电机转速慢也会有问题吧?