TI 技术支持您们好:
我在一个传感器项目中使用了PGA309 !以前的使用方法是PGA309 供电时5v!,现在的情况是整个系统是pga309 和单片机连接,整个系统的供电是3.3v!想问一下,这个3.3V 供电可不可以?还是必须要5v供电?
PGA309的供电电压范围为2.7V~5.5V,所以3.3V是可以的,没问题。
DS上说是+2.7V TO +5.5V Operation,3.3V没有问题的
3.3V 供电后。Vexec 内部的配置是不是就达不到3.4v了?
Vexec 指的是什么
qigong du 说: 3.3V 供电后。Vexec 内部的配置是不是就达不到3.4v了?