大家好!我现在正在使用24位ADS1278芯片做模拟电量采集,在采集时即使是0V电压,采集的数值也很大。在采样率设置方面我也不是很清楚。想问一下经1278采样后数据处理相关问题!
亲;除了0V外,其它电压准不准?偏差量有多大?
数据在300000H和500000H之间其他便准电压也不准。是不是我的SPI通信程序有问题,我在读取DOUT1端口一处数据时先发送数据0,再重端口读出数据。下面是我的代码!请帮我看一下吧!谢谢了! 端口连接DIN——MOSI, DOUT1——MISO, SCLK——SCK,DSP采用BF518——SPI1