关于lmp91000的使用问题

在使用当中遇到两个问题:

1. 连接两电极的O2传感器,按照手册当中的2-lead Galvanic Cell in Potentiostat Configuration进行,请问寄存器要怎么配置?安手册短路R和C后,两个电极之间还用在跨接电阻么?

2.使用三电极带偏压的O2传感器,偏压典型值为-600mV,请问该如何配置寄存器?

我按照手册使用后有电压值产生,但均无法响应。(三电极无偏压的电化学传感器已可以正常使用。)

希望能够得到解答,谢谢。