有没有什么方法实现基于某一固定低频信号的自适应倍频,
比如固定信号频率为50hz,如果输入信号频率低于50hz,就自动倍频到50hz左右,若输入信号超过25hz就不倍频了,输入多少输出就多少,
时钟芯片里貌似没见过这种自适应器件呢。
看人家电路是通过一个看不清型号的dip-8 封装的IC和74hc04d实现的,不知道是不是采用了锁相环的技术
时钟芯片里没有能实现这样功能的芯片
几个芯片的组合应该可以