Other Parts Discussed in Thread: TLC5615, TL431, XTR111
使用TLC5615芯片,想要输出0-5V的电压,外部基准电压为2.5V,当通过SPI接口向芯片输入511时,测量芯片输出电压为2.495,当输入512时,芯片输出电压为3.743V。而且基本上除了15、31、63、127、255、511这几个数字量时,输出电压满足手册上的公式外,其余数字量输出电压都不正确,请教下各位这可能是什么原因呢?
这是我的电路图,各位有用过这个芯片的,可以说下硬件设计和软件编程方面需要注意的问题吗
亲;你是咋连的电路?外围参数是啥样的?
外围电路就是这样,很简单,通过SPI与cpu相连,外部参考电压由TL431产生,为2.5V
这是我的电路图,TLC5615的电源由XTR111提供,请大家帮忙看看,多谢