尊敬的TI工程师:
您好!
我们订购了TX_SDK_V1评估板。关于这款板子的使用,我阅读了User Guide,有几个请问题想向您请教。
1、User Guide中,提供给V1这款板子的高压供电是:VSUB、+50V端子、-50V端子。VSUB也是用的-50V。根据LM96551的datasheet,LM96551的VSUB最大电压是-65V,VPP和VNN的最大电压是+-55V。
我的问题是,我没有+-50V的电源,只有+-48V电源。是否可以用+-48来供电,给VSUB接-48V?
2、关于上电顺序,User Guide中的上电顺序为VSUB、+3.3V、1.8V、+-5V、+-10V和+-50V。这是否要求+10V和-10V必须同时上,不能有先后?+50V和-50V必须同时上,不能有先后?
3、User Guide上说,为了节省电源路数,可以将VSUB和-50V接一起,那么当VSUB最先上电时,-50V也上电了。这样有什么风险吗?
谢谢!
Frank