请问贵公司有哪些产品用在手机应用比较有优势,请简单介绍并举例?谢谢
TI在手机的应用,是TI的一个强项。我大致列举几个,详细的资料你可以登录TI的官网:www.ti.com.cn -->应用-->消费电子-->手持终端--智能手机 你就可以看到整个手机的block diagram,除了基带芯片、memery 之外,其他的芯片TI都可以满足您的需求。
1,主芯片
OMAP是TI的主推的手机处理器芯片,也就是平时说的AP。目前手机处理芯片,主要是TI,三星和高通,大家的份额应该都差不多,产品特点也各有千秋,只是TI有个另外两家没有的优点,就是我们还有模拟产品线跟主芯片来配合,这样可以方便你的开发。
2,电源芯片
TI的电源市场占有率是最高的,我们有专门为主芯片定制的PMU(电源管理单元),会集成多路DCDC/LDO等功能,型号主要是TPS65XXX,根据您的具体需求来寻找不同的产品。如果分立的电源芯片,TPS62XXX是降压芯片,TPS61XXX是升压芯片。比如LED背光,可以试下TPS6116X。 如果是200mA的LDO,可以尝试TLV700XX,是性价比超级高的LDO。另外, TI还有很多充电芯片BQXXX,电量计量芯片BQ27541,非常主推的产品。
3,音频
下面Austin同学回答了一些关于TI的Codec,型号是TLV320AICXX,集成了很多功能。除了Codec,TI还有一些class AB, Class D的音频放大器,也可以到官网去看,针对你的通道数,功率等等做选择,型号是TPAXXXX
4,通信
TI有WIFI,GPS,BLUETOOTH 等芯片,这里介绍一个WL1271,集成了wifi和蓝牙。
5,接口
太多了,说不过来,欢迎到网站好好淘一下~~~~