大电流H桥直流有刷电机驱动

现有一台24V,持续工作电流7A的直流电机,要求能够正反转,使用何种H桥芯片合适?(可以使用两片LMD18200T或者其它LMD系列并联么)

  • 可以自己搭,用MOS管就行。也可用SA57A或8432。注意散热。两片LMD18200T并联不行。

  • 谢谢你,SA57A比8432单价高很多,而且已经停产了,还是选择8432了

  • 可以看一下DRV8432。

  • 有几个问题要请教:

    1.使用DRV8432 parallel模式(A,B接在一起,C,D接在一起,接一个有刷电机)是如何实现电机正反转的?是PWM_HS(PWM_A)在一个周期内为高电平的时间多于PWM_B就是正转,反之就是反转么?还有PWM的频率跟电机转速/输出功率有什么关系,怎样输入PWM使电机近乎达到直接电源接上去的转速/功率?

    2.DATASHEET上面写到 parallel模式有CBC current limit,此时OC latching down保护是不是也在的?

    最后有没有关于这块芯片的PWM控制等说明文档或帖子,DATASHEET中更多的是关于硬件内容,谢谢!

  • 关于输入PWM形式和CBC的运行,请仔细参考最新的网上的手册,以及这个帖子 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/f/60/t/8962.aspx

    关于电机运行方向有两种模式

    1. 如果在两个PWM输入上加互补的PWM波形,就像你说的,电流的方向取决于PWM占空比在50%的左还是右。在50%的时候电机不动,但是有静态电流,就像是把交流电加到了一个线圈上,对于电感小的电机不合适这样做,电流在低速或静止时有用功很小,效率低发热大。

    2. 在一个PWM上加PWM,在另一个上面加长高/长低(在可能触及限流的情况下,必须用99%/1%的PWM来代替长高长低),这是电机朝一个方向转,将输入的两路PWM交换,电机朝另一个方向转,PWM占空比决定电机上的实际电压,及电机速度

  • 谢谢你的讲解,还有几个细节问题:

    1.假如没有启动速度等要求,电机启动时和正常运转时对PWM占空比要求有不同么?如果电机在运转时想暂停最快的办法是什么,RESET直接拉高还是采用如上链接中Braking(slow decay)的方式?因为我想在Paralall模式下用一根FPGA I/O接buffer接到PWM_A,同一根I/O接反相器接到PWM_B,同时另外一根I/O接到RESET_AB上面去控制电机启停;假如只能用后一种方式暂停电机的话这种逻辑可能会行不通。

    2. 就是我在用PARALALL(M1M2M3:010)模式时,datasheet上面写的CBC保护有两种方式:CBC current-limiting function和latching shutdown,我想问下外接的电阻OC_ADJ阻值对应的是current-limiting function对啊,那么latching shutdown的电流标准是什么?