关于DRV8838的使用问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8838, DRV8837

drv8838给马达的输出 电压就和VM一样吗?由于马达需要的工作电压比系统电源3V低一些,可以给马达串电阻吗?

  • 给马达串电阻通常都是不推荐的,因为马达的直流电阻很低,串电阻后启动时分到的电压很可能过低,马达启动力矩不够或者启动疲软。一旦转起来以后,负载动态特性很差。

    这种情况一是可以让马达工作在超过标准电压不到1.5倍的范围内,一般没有问题,还有就是通过PWM来限制加到马达上的平均有效电压。

  • drv8838不可以加pwm吧,这个需要换用drv8837?芯片的马达输出端电压有多少?和VM一样吗?