Other Parts Discussed in Thread: ADS1191
您好,我们现在在使用ads1191,有个问题咨询下大家,我们做ecg产品
ads1191里面的adc的参考电压是不是正负2.42
那分辨率是不是2.42*2/65536
我们采用的差分输入
为什么我测量内部的1mv,显示ad值是7fff
我用开发板测内部的tset信号却显示在0左右
改了下设置,我测试出的ad值是4D,也就是77(十进制)
我来算一下:
Vref=2.42V
分辨率:2.42/32768(2的15次方)
77 * 2.42/32768 结果除以6 (PGA增益) 得出最后是0.9477mv,和手册说的1mV基本吻合
这样对吧?
我在用ADS1191,有个问题 能加你qq吗?369281569
你这QQ不让加人 。。。
网名不就是我的名字嘛 不就是答案?何浩