drv8711 状态寄存器总是显示堵转问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

各位大侠您好!现在我采用drv8711驱动57步进电机,STALL REGISTER 中的SDTHR 数值已经调节到最低了为零,结果状态集成器还会出现堵转,请问这个问题怎么解决,谢谢!

  • Stall 检测功能不影响正常的驱动功能,而且配置较复杂,同一参数也只能在特点转速区间具有较好的检测效果。

    SDTHR的值并不是要调到零就没有检测输出了。

    建议如果不实用该功能,直接略调堵转输出信号就可以了,与stall相关寄存器的值怎么设置都不会影响电机的正常驱动。

  • 您好,现在我想判断电机是否堵转,程序查询读取状态寄存器,如果出现堵转,我就关闭H桥,怎么实现,有没有好的方案,非常感谢!

  • 可以通过设置stall的参数实现在一定转速下检测出重负载或者堵转的情况。请仔细参考手册相关的章节。

    至于要完全准确的在各种工况下识别电机的堵转状态,还是要使用外部位置反馈元件