请问 TMP006 和 TMP006B 有什么区别?
在datasheet 上 把它们写在了一起。 很难看它们的区别。
还有 TMP006 的工作电压 是 2.2V~3.6V 还是 2.2 ~ 5.5V 。 这个在datasheet 上是 2.2 ~ 5.5V , 在网址上 是 2.2V~3.6V 。
关于 TMP006 和 TMP006B 和 TMP007 有什么资料可以共享吗 ,谢谢。
TMP006和TMP006B的主要区别在于二者的串口I2C或者SMBUS兼容的电平不同,TMP006是3.3V,而TMP006B的是1.8V。
关于资料共享,不知你需要什么资料,在TMP006或TMP007的产品主页“技术资料”部分有很多应用手册或者用户指南可参考:
http://www.ti.com/product/TMP006/technicaldocuments
TMP006 有什么问题吗?
我只是发现这个在实际应用中有很多问题
TMP007 在稳定性上有什么提高吗?
据我所知 , TMP007 比起 006 只是多了一个计算的 math engin。 那根006 在 精度方面 有什么不一样吗
谢谢
TMP007跟TMP006从内部架构上来看,多了一个math engine和一个EEPROM memory.精度都是一样的。
红外温度传感器最关键的是可视范围,需要设计一个小孔来限制可视范围,这个对精度的影响较大。