【求助】我的DRV8432在电机换向时会停止工作

各位:

     本人最近使用DRV8432驱动一台电动推杆。使用的电路与EVM板相同,如附件图纸

遇到了以下几个问题:

首先我的PWM的频率是150KHz。(我试过更低的频率,不稳定)

1、负载开路时很容易进入FAULT1=0的保护状态。我使用的自举电容大小是100nF。接上电机后可以正常运行及调速,但占空比只能调节到95%,再往上电机会停。我测试了电机停止时OUTA及OUTB对地的电压。都是11V左右。

2、在电机突然改变方向时,有时会出现电机停止的故障。需要重新reset之后,电机才会重新动作。

3、我使用示波器观察输出的波形,发现很乱。按照datasheet上面的figure8电路,输出PWM波形很多杂波。并且我观察PWM输入的波形,似乎也受到了影响,单片机这边到驱动电路,需要加光耦的隔离吗?

驱动8432.sch