有没有能测量人体体温的传感器?有的话请给出型号,还有如何测量人体的体温?接触还是非接触?
另外,如果你想使用接触式的,可以用LMT70,TI有一个参考设计
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=tidu802&fileType=pdf
是夹在腋窝使用的
看看LMT70
测量体温需要对体温范围内进行优化。一般的温度传感器都是全温的测量。
1、请问您如何优化的,是找到一个更高精度的温度计,将温度传感器与LMT70放在同一个环境中,针对每个点的问题进行ADC采样标记么。
2、我利用CC2541(ADC) 接LMT70时,发现GPIO口对LMT70输出信号有影响。如:同一温度下,不接GPIO口时,LMT70输出电压是0.973(20度),接CC2541并配置ADC模式时,实际电压为0.95左右。请问这种情况下,您一般做如何处理呢?