我有两个关于DRV10975的问题。
1. 同样的电机,torque 不同,速度不同 范围都在1W 到 4W 之间,可以用同样的 Tsetting 值吗?如果使用同样的Tsetting 值 效率是否可以保证?
2. DRV10975可以驱动的电机的相电阻 有 限制吗? 多少欧姆以上 就不适用于DRV10975了。 目前我们客户的新电机的相电阻是2.7欧姆左右(phase to phase is 2.7×2=5.4欧姆),是否可以使用DRV10975 去驱动?